This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:Flybuck 初级输出电压

Guru**** 2538520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852318/lm5160a-flybuck-primary-output-voltage

器件型号:LM5160A

您好、专家、

在下面的主题中、我对数据表9.2.2 18-32Vin 至9Vpri 和12Viso 中的设计示例有一些问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/808966?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5160A

1. 12V 为隔离式输出,8V 为初级输出。 因此、对于不能超过最小输入电压一半的初级输出、仍然是一个硬性限制还是一个简单的建议?

2. LM5160A 是否适合客户的用例、10-28Vin 至5.5Vpri 和15Viso? 它看起来打破了50%占空比规则、但仍可以在 Webench 上运行仿真。 请澄清。

谢谢。

Allan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    建议使用50%占空比、这并不是对 Flybuck 设计的硬性限制、正如该线程中提到的 Arief 所述。

    次级侧在关断时间内导通、因此初级侧上的占空比更大、意味着次级侧的导通时间更短。  

    导通时间越短、次级侧的峰值电流越大。 更大的峰值电流会导致调节不良和更多的变压器损耗。

    这就是建议占空比小于50%的原因。  

    对于10-28Vin 至5.5Vpri 和15Viso、您的输出电流是多少?

    只要您的15Viso 电流不大、转换器就能正常工作。

    只需确保次级整流器二极管的额定电压足够。

    此处链接的论文中: VD≈n*Vin。

    如果您有任何其他问题、请告知我们、

    -Orlando Murray