This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30604:LMZ30604慢速启动

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830949/lmz30604-lmz30604-slow-start

器件型号:LMZ30604

方向、

我对 LMZ30603 (电源模块)的慢启动时间有疑问。

是否可以将慢启动时间设置为小于1.1msec?

我想知道、可以通过 STSEL=OPEN 和 SS/TR=External CSS 来设置 LMZ30603的启动时间较慢。

此致、

Shigeno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shigeno、

    是的、可以将慢启动(SS)时间调整为小于固定的1.1毫秒。 但是、在使 SS 时间过短时必须小心。 启动时、器件必须为输出电容器充电并提供负载电流、这可能导致器件过流、即 SS 时间太短。

    在器件内部、SS 引脚和 STSEL 引脚之间连接了一个3.3nF 电容器。 将 STSEL 引脚保持断开状态并将较小值的 SS 电容器连接到 SS 引脚、将缩短 SS 时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR J Arrigo

    感谢您的帮助、我们可以在 SORTER SS 时间设置器件。

    此致、H.Shigeno