This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:TPS40057

Guru**** 2693265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831019/tps40057-tps40057

器件型号:TPS40057
主题中讨论的其他器件:LM25145

降级器、

客户要求:输入14~ 26V、输出21.5V (输入>21.5V) ILOAD<10A

该 IC 是否可以满足 要求?

谢谢你。 期待您的回答和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在此应用中使用 LM25145 42V 控制器、因为它具有140ns 的低最小关断时间规格。 这是实现高最大占空比所必需 的、这样 Vin 就可以在接近 Vout 的电压下运行并实现低压降运行。

     产品文件夹中的"设计和开发"下提供了一个 Excel 快速入门文件、可帮助您选择组件。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我们将更改我们的设计。