This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:BQ24073无法为我的电池充电

Guru**** 2519080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830946/bq24073-bq24073-does-not-charge-my-battery

器件型号:BQ24073

尊敬的支持:

我设计了一个 PM 电路、用于使用 BQ24073RGTR 为电池充电。  它的作用如下:

-我连接 USB 主机电缆... 5V 输入到 BQ24073 VIN、4.4V 输出到引脚11和10。 (太棒了!)

- EN1和 EN2均为低电平,表示 USB 主机的电流为100mA。  请注意、USB 主机未枚举我的器件(缺少固件) 以消耗500mA 电流、因此我假设此测试的最大电流为100mA、因为我的负载电流仅为65mA。

-TD 引脚15通过10K 外部下拉电阻器实现低电平(启用)、因此禁用充电不会持续为电池充电

- Ce_N 通过10K 下拉电阻器实现低电流充电、最大电流为100mA (系统负载需要65mA 的电池电流)

EN1和 EN2通过100K 电阻下拉电阻器从外部下拉

-由于没有热敏电阻、TS 引脚1从49.9K 更改为10k 下拉。

- ILIM 被设定为1.18K 外部电阻器

假设电池电压为750mAH、充电电流为0.2C (150mA)、-ISET 设置为5.90K

TMR 设置为47k 电阻。

我看到电压输出稳定在4.4V。  我看到 PGOOD_N 变为低电平、并在电路板上启用绿色 LED。。。 我看到 CHG_N (pin9)变为低电平、表示它正在充电、但这里是关键点... 这不是... 当我将一个 DMM 与电池正极端子串联以测量进入电池的充电电流时、它的读数为0A。  我还很小心地使用最低的 DMM 阻抗来测量电流、而不是使用额外的电阻加载充电器。  在这种情况下、BQ24073不会向电池提供任何电流。  我不明白如果所有参数看起来都是按顺序排列的(即电阻器和电容器)、会出现什么问题。   有什么关于充电器为什么不为电池充电的想法?

在下面的原理图中、由于电池中没有热敏电阻、R41为10K、而 R42未安装在实际电路板中。  此外、如果此信息有用、 我将使用的电池电阻为2000mAh 22m Ω。  我应该能够看到电流进入电池进行这项快速且脏污的测试。  CHG_N 指示灯处于低电平、LED 亮起、但没有电流流入电池。  

请注意、电源是来自主机的 USB。  我的负载电流为65mA、当我没有从主机协商500mA 时、我希望电池中的电流为35mA。  我已经尝试放置一个能够提供500mA 电流的壁式适配器、在这种情况下、我期望电池中的电流为150mA、负载为65mA (我应该看到从壁式适配器汲取的电流为215mA)。  我只看到65mA 表示未充电。

我还执行了一项测试、在电池连接到充电器时、断开 USB 主机电缆与电路板的连接。  当我断开 USB 主机电缆时、我看到电流从电池流过 BQ24073芯片流入负载。  此测试结果表明芯片正在正确处理 DPPM、并从一个电源和另一个电源正确切换电源。  唯一的问题是充电... 我无法理解为什么它不会充电...  

随附的是原理图...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    上传原理图时似乎出现问题。  

    您能否测量以下引脚上的电压并让我知道您的观察结果:IN、VBAT、/CE、TS。 ISET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持:

    我对该部件进行了回流焊、并开始工作。  因此、从根本上来说、设计还不错、问题是组装室可能没有正确地对电路板进行热成型、从而留下冷焊料。  在对芯片进行回流焊后、芯片开始工作。  它正在按预期为电池充电、我现在只需要描述它的特性。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。  我应该在开一个 TT 之前先这样做。