This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:如何添加使能引脚? 短路后重新启动?

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2970, CSD17306Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784727/bq2970-how-to-add-enable-pin-restart-after-short-circuit

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件: CSD17306Q5A

你好!

我需要添加一个通过外部信号启用和禁用 BQ2970的功能。 如果 BQ2970被禁用、那么输出电压必须为0V。 如果 BQ2970被启用、那么它在正常模式下工作。

我想问如何最好地做到这一点。 我正在考虑三种解决方案:

a)通过外部 MOSFET N 晶体管连接/断开"VSS"(引脚4)。

b) 通过外部 MOSFET P 晶体管连接/断开"BAT"(引脚5)。

c) 通过外部晶体管连接/断开信号"Cout"和"dout"

2. 第二个问题,为什么 PCM 在永久关闭前尝试重置输出几次? 我的解决方案中使用了 CSD17306Q5A 晶体管。 组装两个5、1M 欧姆电阻器。

黄色-电池电压

绿色-放电电流(5m Ω 电阻器的压降)

蓝色-短路信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于1、我认为 C 可能是更好的选择
    2.不确定正在发生什么、但它看起来像某种形式的迟滞。 可能发生的情况是、SC 发生、芯片跳闸、然后恢复、跳闸并继续、直到最终关闭。 请从数据表中查看 SC 的恢复机制、并查看可以采取哪些措施来防止 SC 恢复。

    谢谢
    Onyx