This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:SRP 和 SRN 之间的电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830937/bq76940-voltage-between-srp-and-srn

器件型号:BQ76940

我正在测试我们的新 BMS 板、它具有 bq76940。
目前这种情况几乎可以正常工作、但 SRN 和 SRP 之间存在电压、尽管存在开路连接。
电压大约为 DC1.5mV、它出现在引导 bq76940之后。
可以给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SRP 和 SRN 引脚不应保持断开状态。 如果未使用它们、则应将它们连接到 VSS。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的快速回答!

    在我提出问题后、我还尝试使用100欧姆电阻器连接它们、并确认没有电压。

    请关闭此主题。

    --

    Makoto Teramoto