This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] QC/PD 应用的需求

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2500, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779966/asking-for-the-qc-pd-application

主题中讨论的其他器件:TPS2500TPS65987D


大家好、

以下是客户设计要求。 请您建议合适的解决方案吗?
输入电压范围:电池电压3~4.4V
输出连接器:USB-C 连接器或 USB-A 连接器
目标~18W 输出能力:QC/PD 快速充电协议、用于为目标器件充电。

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您希望使用 Type-C PD、则需要添加直流/直流以将 VBUS 上的电压从3~4.4V 或更高的电压升压至5V 或更高的电压。

    您可以使用 TPS2500等具有内置直流/直流的器件、但根据我所知、该器件仅支持7.5W 的电缆、无法支持 QC。 我会针对该特定器件发布另一个 E2E 问题、看看涵盖该器件的专家会说些什么。

    如果确实集成了直流/直流、则可以使用 TPS65987D、后者是一款单路 Type-C PD 端口控制器、具有内置电源路径、能够满足18W 输出要求。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    TPS65987D 可以控制的升压器件是什么?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    您能为问题提供帮助吗?


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您几乎可以使用连接到 TPS65987D 的任何升压器件。 如果您看一下 TPS65987-90EVM、我们使用降压、但升压也可以使用相同的方法。 TPS65987D 的 GPIO 连接到一系列 FET 和电阻器、并连接到直流/直流的反馈电阻器。 根据两个器件之间协商的电压协议、将输出特定电压。 例如、如果两个 PD 控制器之间协商的电压为20V、而20V 是第4个 PDO 选项、则将触发该特定的 GPIO 事件、输出高电压、启用外部 FET、并将 dc-dc 的输出更改为20V。

    您可以参阅《主机接口技术参考手册》中的 GPIO 事件表、以查看 GPIO 事件的完整列表。 对于此特定功能、您将使用"SourcePDO0Contract 端口1"事件。

    希望这能解答您的问题。 如果是、请单击此选项可解决我的问题