This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138A -数字比较器中断

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851336/ucd3138a-ucd3138a---digital-comparator-interrupt

器件型号:UCD3138A

尊敬的 TI:

我将在 ADC 中实现数字比较器的中断。 阅读文档后、我知道数字比较器可以使用上限和下限来检查转换后的值并将中断标志置为有效。 但是、我仍然不清楚、只要转换后的值超出限制、中断是否由电平驱动并重新发出信号、 或者、当比较器检测到转换后的值超过限制时、它只发出一次信号(在转换后的值返回到限制并再次输出之前、不会产生新的中断)。 请向我解释一下。

此致、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 eADC/FE 中的数字比较器还是指 ADC12中的数字比较器?

    根据我的回忆、EADC 中的数字比较器是电平触发的、在 ISR 中需要禁用。

    我对 ADC12不太确定、我认为它们是边沿触发的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    我在 ADC12中就这么说了。

    边沿触发是我的首选选项、因此我希望您是对的。 我将在几天内获得一个原型、然后我将会确定。

    此致、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我要关闭此帖子。

    如果有任何需要帮助的问题,请打开一个新的帖子,我们将尝试做出相应的响应。

    谢谢、此致、