This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:TPS65132内部 EEPROM、默认为+/- Vout

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852496/tps65132s-tps65132-internal-eeprom-for-default---vout

器件型号:TPS65132S

您好!

我们希望在需要+5.2V 和-5.2V…的应用中使用 TPS65132S 但是、默认值实际上是+5.4和-5.4V。

数据表显示 TPS 内部有一个 EEPROM、可针对不同的默认启动值写入。

  • 因此、在器件首次启动时、我们只需对输出电压进行一次编程即可对+/-5.2V 进行编程?
  • 编程完成后、默认情况下、我们将始终获得所需的+5.2/-5.2 Vouts (如在生产期间)?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    让我联系该部件的专家。 您可以在11/1/19之前得到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您两个问题的答案都是肯定的。

    此致、

    辽卡特