This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:放电负载控制

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831177/bq34110-discharge-load-control

器件型号:BQ34110

bq34110具有 学习负载。 是否可以直接使用串行端口控制此负载? 我正在考虑如何将电池放电至30%以便通过空气运输。

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您可以使用 LEN 引脚进行充电器控制、因为它是 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的回复。 我希望使用 LEN 引脚驱动数据表中所述的学习负载(~1%放电)。 然后、如果我可以切换 LEN 引脚以用作通用输出、我可以使用它来打开负载、直到放电至30% SoC。

    这是您的意思吗?

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用它。 如果您选择、也可以为此使用其他 GPIO。