This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:ISO5852S 热保护问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831201/iso5852s-iso5852s-thermal-protection-questions

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件: UCC21732

您好、支持团队  

当触发温度保护时、ISO5852S 将采取什么措施?

Vcc2引脚的电流是否恒定? 如果温度升高、Vcc2引脚是否仍然向内流动? Vcc2引脚的阻抗是否上升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    ISO5852S 不执行温度感测或温度保护。 如果您希望通过驱动器感应温度、请查看 UCC21732。

    有关输入引脚 VCC2的热特性、请参阅图22、其中显示了 VCC2电源电流随温度变化的数据。

    此致、

    Audrey