This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2992:IC 结温

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784324/lp2992-ic-junction-temp

器件型号:LP2992

您好、先生、

LP2992 Tj 最大值为125°C

如果我们的设计是12Vin 和3.3Vout ,65mA

PD 为0.56W ,因此对于 SOT23封装,Theta JC 为122。

将导致 IC 内部温度上升69摄氏度。   

系统环境温度预算将仅为125-69= 56°C 最大 值<= AM I RIGHT?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    务必了解电路板布局布线、靠近其他热源、气流和环境温度等应用特定条件都会影响线性稳压器的热性能。  我们在 JEDEC Hi-K 电路板上对热性能信息表建模。  这提供了标准化的布局和测试配置来比较两个封装和器件的热特性;然而、您的应用特定条件将影响您应用中的热性能。

    在布局之前、Rtheta_ja 指标在尝试确定环境温度预算时在早期计算中很有用:

    TJ = PD x Rtheta_ja + Ta

    TJ =(Vin - Vout) x Iout x Rtheta_ja + Ta

    您使用最大工作温度来计算最高环境温度的方法是正确的。

    125 C = 0.56W x 169.7 C/W + Ta_max

    TA_max = 125 C - 0.56W x 169.7 C/W

    TA_max = 30 C

    请注意、WSON 封装的 Rtheta_ja 指标要低得多。  因此、您将能够在 WSON 封装内消耗比 SOT-23封装更多的功率。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    非常感谢您的支持!
    ψJB 我知道何时/如何引用“ψJT”和“”。 它远低于 Theta 参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们有几个应用手册、其中讨论了如何使用 此处的热指标

    具体而言、我相信以下两个文档将对您感兴趣:

      

      

    非常尊重、

    Ryan