This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:您能推荐智能充电器

Guru**** 2392655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ24770, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828784/bq40z80-can-you-reccommend-smart-charger

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ24770BQ25710

我正在寻找智能充电器 IC、以便与上述器件配合使用。 您能推荐一些 pn 吗? 4与充电电流6至10A 串联。 系统将有一个 MCU。

问题的第二部分是、您能否让我了解一下电池组的实施情况、该电池组只有2个电池组端子、它们用于充电和负载电源(当然轮流使用)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivo、

    有关如何使用 bq40z80设计电路的应用示例、请参阅我们的数据表。

    您对充电器的问题已提交给他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivo、

    如果您正在寻找降压充电器、请查看 bq247XX 系列器件。 该系列的大多数产品支持1s-4S 充电、充电电流为8-10 A。例外情况是702、703和715。 如果您正在寻找降压/升压充电器、我建议您查看 bq257XX 系列、因为它们都支持以8A 电流进行1s-4s 充电

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivo、

    我们一段时间内没有听到您的反馈。 如果您有任何疑问、请告知我们、否则我们将考虑此主题已解决。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的充电器建议! 我将检查它们。

    如果电池包含充电器、并且外部只有2个电池端子、换向和拓扑会怎么样? 软件将根据外部的某些逻辑和命令来控制充电器和放电。 当原理图基于 bq40z80评估套件原理时、控制充电器连接的有效方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivo、  

    bq40z80 IC 使用 SMBus 进行通信。 BQ 25700A、bq25710和 bq24770支持 SMBus 通信。 您将需要一个支持此协议的主机控制器、以便通过软件控制监测计和充电器 IC。

    谢谢、

    Ricardo