This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100是否能够报告 Li-SOCl2充电状态?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852405/bq35100-will-bq35100-work-for-reporting-li-socl2-state-of-charge

器件型号:BQ35100

大家好、团队、

确定连接的电池(Li-SOCL2)何时使用95%容量的最佳方法是什么? 在 EOS 模式下、客户能否从监测计中读取 DOD、SOH、电流和电压、然后能够使用 MCU 确定这一点? 由该电池供电的应用将具有从 uA 到200mA 的宽电流消耗、峰值电流高达1A。

e2e.ti.com/.../Ultralife_2D00_ER14505M.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    bq35100具有3种工作模式。 SOH、累加器和 EOS 模式。

    对于 Li-Socl2电池、电压分布非常平、以至于您无法使用 bq35100的 SOH 模式。 您必须使用累加器模式或 EOS 模式。 遗憾的是、您无法同时使用这两者。 在累加器模式下、可以通过从设计容量中减去累积容量来确定剩余容量和 SOC。 在 Eos 模式下、监测计将根据电池的电阻曲线确定 SOC。 要使 EOS 模式的 SOC 功能正常工作、您必须具有正确的 chem id。  您只能将任何 Li-Socl2 chem id 用于 EOS 功能、因为监测计会查看电阻变化率以确定 EOS、 但建议使用正确的化学 ID、以便 EOS 的 SOH 功能和 EOS 功能都是正确的

    谢谢

    Onyx