This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020515D:电源管理论坛

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831114/dcp020515d-power-management-forum

器件型号:DCP020515D

大家好、

请帮助我们根据 EN 50124-1检查 DCP020515DU 是否支持500Vac。

EN 50124-1 500Vac 上的测试时间为60sec、但是 DCP020515DU 仅支持1秒闪存测试。

非常感谢您的帮助!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您可能已经看到数据表的第8.3.1.4节、该节将该器件的规格规定为已在1kV 交流下测试1秒。 我认为该器件在60秒内无法处理500Vac。  

    此致、

    Jimmy