This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:是否可以帮助我检查 SCH?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852370/bq28z610-could-you-help-me-check-the-sch-if-is-ok

器件型号:BQ28Z610

大家好、

 客户希望设计出 BQ28Z610 SCH、其满足"最大充电器电流= 2.5A、最大充电器电流= 8A"  

如果可以、可以帮助我检查以下 SCH 吗?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、埃吉西

    我没有看到 COM 线的上拉电阻器、否则原理图几乎是参考原理图的副本、这很好

    谢谢

    Onyx