This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3895:TPS3895A 输出可以#39;t 被释放为高电平

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830358/tps3895-tps3895a-output-can-t-be-released-to-high-level

器件型号:TPS3895

你(们)好

我使用 TPS3895ADRYR 作为上电复位信号。

目标电压=(1+511k/110k) x 0.5= 2.82V。  

 我知道 TPS3895A 输出是推挽式的、因此我取消了 R746。

但是、我看不到复位(输出)释放到高电平。

我查看图1。 规格。 在 SENSE 之前、似乎需要释放 Enable。  

我测量 EN 和 SENSE、如下所示(P1)

 在 SENSE 之前未释放 ENABLE。  

启用 P1和 P1上的 SENSE 的时序是否会导致无法释放输出??

  

P1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    您的电路配置看起来不错。 SENSE 或 ENABLE 是否首先启动无关紧要、SENSE_OUT 应在 SENSE 和 ENABLE 均启动后的8.84ms 左右出现。 我认为器件可能未完全焊接、并且器件可能未连接到电路板上的 SENSE_OUT 迹线。 我之所以这样说、是因为原理图中没有任何内容表明存在问题。 这些是非常小的 SON 封装器件、因此我建议在电路板上使用热风枪加热器件、并使用镊子向下按压以确保器件完全焊接。 如果您完全确信器件已正确焊接、我建议使用另一个器件。 如果不起作用、则可能是电路板、焊盘、插座或布局的问题。 在 SENSE 高于 VIT+且 ENABLE 至少为0.7xVDD 后、在 CT 设置的延迟后具有 SENSE_OUT 上升沿且正常工作的器件。

    如果器件可以解决问题、请在您尝试重新焊接器件后通知我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    我没有听说过问题是焊料还是电路板问题。 如果您仍需要帮助、请告诉我。 谢谢