This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:其输出的方波并未静止不动、根本无法稳定。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831235/tl494-the-square-waves-of-its-outputs-are-not-standing-still-not-stabilizing-at-all

器件型号:TL494

我正在尝试设置频率为60Hz 的直流/交流驱动器、并通过脉宽进行反馈(输出电压控制)。 但我在这项工作中做得不好,我解释了为什么:TL494的波浪不能稳定,仍然不像 SG3525的波浪,为什么? 我问你这个… 因为我已经在 TL494上尝试过很多设置、但是其输出的方波并未静止不动、根本无法稳定。

我想请你们帮忙,这样我就可以解决这个问题了,我想得到一个 TL494的配置,你可以把它传递给我,或者为此而创建,使方波稳定或者其它...... 这涉及设置、教我如何配置、打开并提供反馈、以便它运行良好、对我来说没有问题。 请帮我完成这项艰巨的任务吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    您能否提供相关波形和原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amigo,tudo que EU pedi foi informações sobre o TL494,tem certeza de que não houve um muthi o Nessa sua resposta não em?

    塞缪尔·尼瓦