This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:芯片上的电量监测计

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQ27621-G1, BQ27421-G1, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778559/bq24032a-fuel-gauge-add-on-chip

器件型号:BQ24032A
主题中讨论的其他器件:BQ27220BQ27621-G1BQ27421-G1BQ27426

我想在我的设计中添加一个电量监测计以及 BQ24032。 可以将哪个产品用于可与 BQ24032结合使用的 SoC 测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿古斯塔、

    有关监测计建议、您可以查看 此处的选择工具

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在查看其中的一些选项。 我知道我需要系统端芯片,因为我的电池是可插拔的,所以我将范围缩小到:

    具有预编程化学成分的 BQ27220单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计

    具有动态电压相关性的 BQ27621-G1系统端电量监测计、电池电量监测计

    具有集成感应电阻器的 BQ27421-G1系统端(TM)电量监测计|电池电量监测计

    具有预编程化学成分的 BQ27426单节电池系统侧电池电量监测计

    您能不能帮助我了解这4个芯片之间的差异。 比较工具不会显示它们之间的差异。 是一种比另一种更好的 SOC 估算方法、用于实现多个 CEDV 与动态电压相关性。 如何缩小这4个选项的范围?