This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875-SP:THETAJC 结至外壳的最低值

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846257/uc1875-sp-thetajc-the-junction-to-case-bottom-value

器件型号:UC1875-SP

大家好、

我的客户正在为 5962-9455501VRA 器件寻找从结点到外壳底部的特定 ThetaJC。 数据表中列出的唯一 THETAJC 是最高值。 您能否与我们分享这些信息?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我们目前没有此信息。 我将提交一份请求、要求对案例底部的 ThetaJC 进行评估、但可能需要几周时间。

    客户计划如何使用此值?

    祝你一切顺利、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您提交有关 ThetaJC 底值的请求。  

    期待结果。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我们已收到热性能数据。 它看起来6.2 °C/W 实际上是 Theta-jc (底部)的值、而 Theta-jc (顶部)是 27.6 °C/W 对于 Theta-jc、通常在封装具有散热器时取下限值、否则取上限值。 由于此封装没有散热器、因此可能假设已测量 Theta-jc (顶部)、这就是数据表中如此列出的原因。 感谢您将此事提请我们注意。

    祝你一切顺利、

    Sarah