This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:关于 BQ2973的使用

Guru**** 2582315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831059/bq2973-about-using-of-bq2973

器件型号:BQ2973

尊敬的 TI 支持者

由于我们计划将 BQ2973用作18650锂离子电池模块的保护 IC、该模块由四个18650锂离子并联组成。

首先、是否可以将此 IC 用于我们的电池模块? 如果不合适、是否有其他建议?

第二、如下表所示、OVP 为4.275V、如果我们计划将 OVP 从4.275V 更改为4.15V、我们如何才能获得它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此部件适用于锂离子电池。

    OVP 由器件型号决定、可在数据表的器件比较表中找到、如下所示:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2973.pdf

    目前、我们没有具有4.15V OVP 的器件。 如果您对该配置感兴趣、请联系您当地的销售代表。