This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940-原理图回顾和问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831238/bq76940-bq76940--schematic-review-and-question

器件型号:BQ76940

尊敬的 TI 团队:

我们希望为14节电池开发高功率充电系统、我们希望利用 BQ76940来跟踪每个电池的电压。 由于我们将专有充电算法与特殊硬件架构相结合、因此我们不会使用 BQ76940提供的所有功能。 我们只需使用 BQ76940的 ADC 功能来测量电池电压并将信息反馈给主机系统以供进一步处理。 您能不能帮助您查看下面概述的设计、并在必要时提供意见。谢谢。 Peter。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来基本上是正确的、但下面列出了一些问题。 我还建议观看此视频、该视频介绍了如何连接原理图中的每个引脚: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940

    • TS1是器件的引导引脚。 为了使器件从运输模式启动、这个引脚需要一个上升电压。 本应用手册详细讨论了引导选项: http://www.ti.com/lit/an/slua769/slua769.pdf
    • 如果您不使用热敏电阻、则应将未使用的 TS 引脚连接到10k 下拉电阻器。
    • ALERT 引脚应连接到一个500k 下拉至 VSS。 您还可以在电阻器上连接470pF 电容器以滤除噪声。 该引脚会提醒 MCU 有可用的新测量、但它也可用作指示故障的输入、以便您保护其免受噪声的影响。 您应将其连接到 MCU 以传达测量值和故障。
    • 引脚11、12、16、17都需要连接(请参阅数据表引脚表或视频链接)。 引脚11、12连接到 CAP2。 引脚16、17连接到 CAP3。
    • 如果未使用电流感测、则应将 SRP 和 SRN 连接到 VSS。
    • VC15不应保持断开状态。 有关如何连接电池以减少电池节数的信息、请参阅数据表中的表26。 由于您要连接13节电池、因此适用于13节电池系统的此参考设计可能会有所帮助: http://www.ti.com/tool/TIDA-010030 
    • REGOUT 需要数据表中定义的电容器

    此致、

    Matt