This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-SP:TL1431-SP (5962R9962001VHA) NC 引脚

Guru**** 2536960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784803/tl1431-sp-tl1431-sp-5962r9962001vha-nc-pins

器件型号:TL1431-SP

您好!

我使用的是5962R9962001VHA (扁平封装) IC。 但是、数据表对 NC 引脚连接感到困惑。 1) 1)您是否有任何 SMD 数据表?

在第一页中、写入"NC -无内部连接"。 但是、在第2页中、阳极连接到实际为 NC 引脚的2、3、6、7。

2-)您能否向我提供哪些 NC 引脚未连接到阳极、哪些 NC 引脚连接到扁平封装的阳极

3-)此外、您能否纠正"实际 NC"定义的引脚为悬空状态?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TI 数据表未显示所有封装选项的引脚排列。 第2页原理图上的引脚标记不正确。 感谢您指出这一点。 这些将在下一次数据表更新中进行更正。

    扁平封装中器件的 SMD 编号为:
    5962R9962001VHA
    每个封装的正确引脚分配在 SMD 中。
    landandmaritimeapps.dla.mil/.../99620.pdf