This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440:可用性

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851734/lm61440-availability

器件型号:LM61440

请告诉我这款新型低噪声降压转换器何时投入生产、其价格为3000件。 另请提供更新的数据表。 我想知道这款新器件是否适合我们新项目的时间表。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    我将与内部团队联系、并尽快与您联系。

    谢谢、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    更新数据表尚不可公开发布、但计划在2020年第1季度末投入生产发布。 该器件的6A 版本在此处提供了预量产数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm61460-q1.pdf)。 目前、我们为1K 器件提供2.38美元的价格(对于3k 器件同样如此)。  

    此致、

    Ethan