This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:反相拓扑的 SPICE 模型支持

Guru**** 2504695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060, TPS54060A, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852432/tps54060-spice-model-support-for-inverting-topology

器件型号:TPS54060
Thread 中讨论的其他器件:TINA-TI

在找出困难之处之前、您能告诉我 TPS54060和 TPS54060A 的 TINA-TI SPICE 模型是否支持反相降压/升压拓扑吗?  似乎有多种器件模型将内部节点接地、从而使该仿真无法正常工作。  

抱歉、在过去48小时内我遇到过很多此问题、所以我会提前询问...

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antenna_Head:

    这些器件不支持反相降压/升压配置。 一般而言、TI 开关电源 SPICE 模型中的所有接地节点均在内部连接至0V。 这纯粹是一个模型限制、并不反映器件的功能。 已启用一些模型、但此限制已被删除。 这些模型将明确提及为反相模型。   

    若要查找支持反相配置的模型、请访问 此处


    此致、
    Ethan