This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:TPS7A16 - FB 网络是否可以连接到二极管的另一侧? PGOOD 是否检测过压?

Guru**** 2504625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784796/tps7a16-tps7a16---can-fb-network-be-connected-to-other-side-of-diode-does-pgood-detect-over-voltage

器件型号:TPS7A16

该器件将提供偏置电源、直至更高效的开关稳压器启动并运行。 在移除 Vin 后、开关稳压器会保持保持12V 电源轨正常工作。 我不想让 PGOOD 断言、当 Vin 消失时、仅在12V 保持最终消失后。

该部件是否正常工作、PGOOD 是否具有过压检测功能? 数据表仅显示欠压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心、当 Vin 下降时、FB 引脚不能高于 Vin、这将不起作用。