This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:LMZ31530/20 DCR 值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784435/lmz31530-lmz31530-20-dcr-value

器件型号:LMZ31530

您好、E2E、

我想知道 LMZ31530/20中电感器的 DCR 值是多少。  此外、我相信 L1为~470nH。  您可以确认吗?

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    我目前正与内部设计团队一起研究这一问题、当我获得有关这方面的更多信息时、我将会与您联系。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    电源模块使用470nH 电感器、DCR 为2mΩ μ H。 希望这能解答您的问题。

    此致、

    Jimmy