This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ33100:有关‘“bq33100超级电容器管理器-前13个设计注意事项”文档的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784473/linux-bq33100-question-about-document-bq33100-super-capacitor-manager-top-13-design-considerations

器件型号:BQ33100

工具/软件:Linux

‘文档“bq33100超级电容器管理器-前13个设计注意事项”项目7如何确定学习负载的大小?

  1. TI 建议学习电流应足够高、以提供至少25mV 的压降、因此 ESR 为100m Ω 负载电流需要0.25A、但按照此示例、我不知道电容器和负载电流之间的关系、为什么2.5F 电容器需要双负载电流?
  2. 在本例中、电容器为6.4F、ESR 为390 m Ω、我想计算负载电流、请帮助提供电容器和负载电流关系。
  3. 如果负载电流过小、则会导致学习过程失败或超时(请参阅下图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为此、它将由经验数据确定。 我会在您的电容器上施加一个负载、并检查您是否可以满足25mV 的要求。