This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:在第9.3.2节中关于电池充电过程

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831133/bq24160-about-battery-charging-process-in-section-9-3-2

器件型号:BQ24160

您好!

再充电周期被描述为当检测到状态1至4之一时。
例如、如果电池电压低于 VBAT (REG)-VRCH 阈值、即使 Hz_MODE 位保持为1、它是否会进入再充电周期?

最棒的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在终止第一个(新)充电周期后、不进入 HiZ 模式(CD 引脚、HiZ 位或输入电源移除)或切换/CE、BAT 上感测到的电压必须降至低于 VBATREG - VRCH、充电周期才会开始。   当 Hz_Mode = 1时、降压转换器被禁用、因此无需充电。  但是、一旦 Hz_Mode 位恢复为0 (或切换充电使能位)、新的/充电锁存器就会被清除、并且新的充电周期开始、这意味着即使 V (BAT)> VBARTEG-VRCH、充电也会恢复。

    此致、

    Jeff