This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:太阳能收集应用、断电和负载通过体二极管放电的问题

Guru**** 2531450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851183/tps62840-solar-harvesting-application-issue-w-power-being-removed-and-load-being-discharged-back-thru-body-diode

器件型号:TPS62840

大家好

出现了一个问题、在太阳能应用中、当输入功率损耗时、降压转换器会受到从输出到输入的反向流影响。 我们是否有超低功耗且具有电流块的器件?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    您能否提供有关此反向流动的更多详细信息? 您是否使用过此器件? 如果是、您能否为我提供示波器图以更好地了解发生了什么情况? 移除输入器件应进入 UVLO 状态、器件将关闭。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfonso

    如果输出设置为3V、输入降至2V、电流将从输出流向输入?  

    此外、为了确认、如果输入降至 UVLO 跳变点以下、顶部 FET 如何防止电流流流过 FET 体二极管? 器件可能会关闭、但二极管仍会导通。

    谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件可 在您描述的条件下反向运行。 为了避免这种可能性、您可以在输出端使用负载开关或理想二极管。 这两个都包含在我们的电源管理部分的产品系列中。