This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM 主动平衡电路工作正常

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784704/em1402evm-em1402evm-active-balancing-circuit-working

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件: EMB1499Q

您好!

  我正在使用 EM1402EVM (修订版 B)板。 有源平衡电路与 EM1499Q 直流/直流转换器和 EM1428Q IC 配合使用。 在 EM1402EVM 上、我们使用的是带 EM1499Q 的12V 电源。  

为什么仅限12V?  我认为我们必须使用电池组电压而不是12V (例如,如果16节电池意味着16*4.2V=67.2V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omkar、

    有关 此信息、请参阅此处的 EMB1499Q 数据表:www.ti.com/.../snoscv7b.pdf。 尤其是与外部电源 VINA 和 VINP 要求相关的部分。

    此致、

    泰勒