This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:确定 SMPS 注入的 EMI

Guru**** 2527240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852118/ucc28600-to-determine-the-emi-injected-by-an-smps

器件型号:UCC28600

你(们)好

我想确定 SMPS 向主电源注入的 EMI。 挑战在于、我有2个输入、一个是230V 的主交流电源、另一个是控制信号电压脉冲。 尝试运行交流分析时、我收到错误"only one input is allowed"(仅允许一个输入)。 我随函附上了文件。 交流电源输入为 VG1、信号控制为 VG2。 我是否应该摆脱控制电压信号、如果是、 我将如何表示它对 SMPS 的影响? 请指导我如何确定 EMI、因为我对 TINA 还比较陌生。
此致

Same2e.ti.com/.../SMPS.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam

    对于交流信号分析、TINA 要求您只有一个交流电源。  您的仿真有两种不同的类型。  通常、解决此问题的方法是多次仿真 VG2控制信号是不同值的直流点。  这两种仿真的最坏情况是仿真器对 EMI 的预期。

    请注意、EMI 在很大程度上依赖于元件(如寄生电容器和电感器)以及元件放置和布局、因此与在实验室中测试设计时测量的值相比、EMI 的任何 TINA 仿真都可能存在很大差异。

    此致、

    Eric