This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:从输出到输入有环路时会发生什么情况?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827753/bq24195-what-will-happen-when-there-is-a-loop-from-the-output-to-the-input

器件型号:BQ24195

尊敬的先生/女士:

当我将充电器连接到直流/直流转换器、然后将直流/直流转换器连接到电荷时、VSYS 的输出会发生什么情况、如下图所示?

其他条件是充电器上有电池可用、并且充电器被禁用。

我希望电池供电、而不是 Vbus 输入。

但在文档中、将会发生什么情况并不清楚。

在第二张图片中、您可以看到电源的整个架构、这显示了我想知道在这种情况下会发生什么情况的原因。

如果所选的 IC 不适合此应用、那么哪种 IC 适用?

我更喜欢这个 IC、因为它具有 I2C 接口、我可以在其中读取充电器的所有状态按摩并查看充电器的工作情况。

我要预先感谢你,我期待你的答复。

此致、

Roberto del Pozo Gallardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    在您的环路设计中、如果电池电压过低 而无法支持 VSYS 输出、该怎么办?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将 VSYS 最小电压设置为3V。 如果电池电压降至3V 以下、则系统将不再工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning T:

    我的敬畏者仍然没有被惊醒,所以我希望你们仍然能够解决这些问题。

    此致、

    Roberto del Pozo Gallardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    正如您所知、当电池电压过低时、系统电压可能会降至0V、升压转换器也可能停止工作。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning T:

    您的回答和问题完全无关。  

    我想知道在正常情况下会发生什么情况?

    例如、如果电池电压为4V。

     我认为将会发生以下情况:

    电池激活直流/直流转换器并将电压转换为12v、然后电池充电器看到12V 输入并从电池切换到 Vbus、但当转换器的电容器放电时、电池再次激活。 这将持续切换。  

    对吗?

    建议这样做吗?

    或者、我应该选择另一个没有电源路径控制的直流/直流转换器吗?

    此致

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reberto、

    如果您希望 电池供电而不是 Vbus 输入、则可以将充电器设置为 HIZ 模式 REG00[7]= 1。 在 HIZ 模式期间、充电器转换器不会切换、因此电源将仅由电池供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    但是如果不把它置于 HIZ 模式、会发生什么情况呢?

    此致、

    Roberto del Pozo Gallardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    电池电量看起来会循环、我不确定是否存在稳定性问题。 这不是所需的工作模式、设计可以避免这种模式。 在您的图中、有两个12V 直流/直流模块。 您需要禁用顶部的一个以保持12V 电压。 从底部生成的电压 V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我意识到这个 IC 不适合我的架构设计。

    对于我来说、有必要使用使能引脚将充电器设置为 HIZ 模式、但这是不可能的。

    我现在选择 不具有 PowerPath 功能的 BQ24014DRCR、因为我不需要它。

    此致

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roberto、

    非常感谢您的更新。 该螺纹被视为已闭合。

    此致、

    宁。