This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:启动时出现闪烁或三角波形

Guru**** 2384490 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852242/tlv62585-kink-or-triangle-waveform-occurs-at-start-up

器件型号:TLV62585

大家好、

  我的客户使用 TLV62585 EVM 测试启动波形。

  他们在上电时看到了一种 kink 或三角波形、与下面数据表中的图16完全相同。

  这种现象是否正常?

谢谢、感谢  

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    启动阶段输出电压的阶跃对于器件是正常的。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

      感谢您的及时响应。

      我的客户只是想知道导致该步骤的原因。

      这是否由 PSM 之类的模式开关切换到 PWM 导致?

    谢谢

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    它与运行模式的变化无关。  您可以 给我发送一封电子邮件、以便我们进行详细讨论。 就是我在 Infolink 中的名字。

    此致、

    Excel