This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:在 UCC28704中工作的 VCL 和区域

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783340/ucc28704-vcl-and-region-working-in-ucc28704

器件型号:UCC28704

大家好、团队、

如何计算 VCL?

控制律的工作原理是什么?

如何确定在哪个区域工作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCL 是一个内部参数。 您可以根据开关频率和 CS 引脚电压 VCS 估算其值。 当 VCS 为750mV 时、该操作位于区域4中。 当 VCS 处于188mV 时、该操作位于区域2和1中。 当 VCS 介于188mV 和750mV 之间时、运行在区域3中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RS1和 RS2与 VCL 有何关系?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RS1可通过 IVSL 影响 VCL、在等式(1)中、IVSL 是 IVSL (run)、第10页。

    IVSLS/KLC (图第9页)将通过 CS 引脚拉至 RLC (公式(3)、第11页)、以便在电压 RCS 之上叠加电压。 获得 CS 引脚上的电压以影响控制律。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我n´t 我的问题是、我不理解第15页的图形、x 轴中的值是 VCL 还是 VSS (第9页图表)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 VCL 而不是 VSS。 VCL 是一个内部变量。 您可以参阅数据表第12页的图12、了解 VCL 的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果我想在区域3中工作、VCL 介于2.2V 和3V 之间、那么什么电压必须是 VSS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要在区域3中工作、您将需要调整 RCS 和 LP 以及变压器匝数比、并且基本上需要使用方程(17)和相关方程。 我建议您使用 UCC28704设计工具进行设计。

    VSS 用于相对比较、而不是与 VCL 直接成比例。 因此、VSS 无法帮助您进行设计、图中所示的 VSS 可帮助您获取 VCL、但不能像这样直接获取 VCL。

    请根据设计的数据表中的应用部分进行操作、并使用设计工具帮助计算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表第12页和第13页介绍了 VS (VSS)的工作原理。 从这里可以看到、VS 信号是通过其相对变化来使用的。