This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:使用 BQ25125上的 MR 输入和复位输出

Guru**** 2521160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830932/bq25125-using-the-mr-input-and-reset-output-on-the-bq25125

器件型号:BQ25125

您好!

 我正在尝试了解如何在 BQ25125上使用 MR (输入)和复位(输出)... 我的主要问题是1)我是否可以使用 MR 引脚在使用电池时"关闭"系统、以及2)在使用电池时唤醒系统。 是否可以按照我的想法完成它、是否有示例说明如何执行它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /MR 输入用于退出运输模式或高阻态模式、具体取决于 B5为0x08h 的 MRREC 设置。  

    数据表中的图16显示了如何使用/MR 引脚进入运输模式。 如图所示、这是在/CD 为高电平且缺少 VIN 并且/MR 保持低电平的时间长于 treset 时完成的。

    当/MR 保持低电平的时间超过 MRWAKE1或 VIN 插入的时间时、器件将退出运输模式。