This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:LM5023问题

Guru**** 1620945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831222/lm5023-lm5023-problem

器件型号:LM5023

您好 的团队:

如果引脚8   连接15v、而其他引脚 未连接任何引脚、则引脚7 (OUT)为 高电平输出还是低 电平输出或方波?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LM5023的设计实际上并不是引脚打开、因此我不确定输出会不知道其他引脚的状态。

    如果看起来您正在尝试开发测试电路、但您不确定输出应该执行的操作。

    您能否与我们分享您的测试电路以及您可能询问的任何波形?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 的团队:

    测试电路:

    测试 结果:引脚7输出高电平、 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LM5023是 QR 控制器。  如果 COMP 引脚需要、它将启动栅极驱动脉冲。  它将保持高电平、直到达到峰值电流、然后关断。

    因此、在仅连接这三个引脚的情况下、这很可能是一个合理的条件。

    此致、