This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:从器件上电到打开第一个电源轨的最小延迟、时间步长的分辨率、为批量生产编程

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852386/ucd90160a-minimum-delay-from-device-power-on-to-turning-on-the-first-rail-resolution-for-the-time-steps-programing-bulk-for-production

器件型号:UCD90160A

所有、

我的一位客户对 ucd90160a 有一些疑问

从器件上电到开启第一个电源轨的最小延迟是多少

电源定序时的时间步长分辨率是多少

如何批量对这些器件进行编程以用于生产

 

谢谢、

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请查看我的评论;

    器件完成复位和初始化大约需要20ms。 如果  没有为给定电源轨设置其他条件、则导通第一个电源轨的时间大约为20ms

    2、定序状态机的运行速度为每16个电源轨500us。

    如果 他们更喜欢程序后焊接、可以通过 ICT 上的 I2C 总线对其进行编程。 有些公司可以帮助对预焊接部件进行编程、但价格不高。

    此致
    Yihe