This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:有关 BQ25710的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782889/bq25710-questions-about-the-bq25710

器件型号:BQ25710

下午好!

我正在研究一个使用 BQ25710充电器为 PCB 和电池供电的应用。 充电器应将24V 适配器电压转换为12V 系统电压。

然而、在测试过程中、我已清楚地知道我没有获得所需的输出电压、我只获得0.1V 的输出电压。 当我将输入电压降低到12V 时、我得到0.2V 的输出电压。 我发现 MOSFET Q1的栅极仅为0.2V。 对我来说、这些人似乎有点少。 MOSFET Q4完全导通。 到目前为止、我没有将电池连接到电路。 对于该设计、我使用了数据表中显示的示例。

我发现我在连接到 Cell_BatPresz 的分压器上使用了不同的电阻值。 我使用了一个1k Ω 和820ohm 电阻器来获得引脚 Cell_batPresz 上的 VDDA 电压的55%。 数据表显示了值大于100kohm 的电阻器。 我认为,它唯一应该做的区别是,将会出现更大的电流。  

更多问题:

-当未连接电池时、VDDA 会发生什么情况、它是否会留在应用程序中。 6V 还是应该得到0V?

-如果 Cell_BatPresz 处于低电平、充电器是否仍会向 PCB 提供系统电压?

我希望有人能帮助我解决这个问题。

此致

PIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PIM、

    您能否提供设计原理图、尤其是充电器?

    充电器 ILIM_HIZ 引脚上的电压是多少? 该电压应至少高于1.2V。 如果高于该值、REGN 上的电压是多少? 同时、VDDA 上的电压是多少?

    CELL_BATPRESZ 仅停止充电路径、系统上的电压仍应进行调节。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    首先、感谢您的快速响应!

    在上面、您可以看到在 PCB 上实现充电器的原理图。  

    ILIM_HIZ 上的电压为1、4V、regn 上的电压约为6、6V、VDDA 也约为6、0V。 我移除了电阻器 R12以使 Cell_batpresz 处于低电平、因为没有电池连接到充电器。

    我还注意到、如果我启动充电器、它会检测到短路、但这与此时系统电压不会高于2、7V 有关。 当我将寄存器0x12 (6)设置为1并将寄存器0x20 (3)设置为0时、我获得0、1V 的输出电压。

    当不存在电池时、VDDA 是否会变为低电平?

    现在、当我施加18V 输入电压时、我似乎获得了0.7V 的输出电压。 当我施加24V 的输入电压时、输出电压将降至0.5V。 我还测量了 Q1的 PWM 信号、并注意到占空比很低、这说明了我为什么会获得低电压。

    哪些参数会对占空比产生影响、以便在输出端获得12V 电压?

    此致、

    PIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 PIM、

    如果您未启动充电器(即不对充电电流进行编程并禁用 AUTO_WAKEUP_EN 位)、是否调节了 VSYS?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    我现在通过移除电阻器 R12将 CELL_BARPRESZ 接地。 昨天我注意到、当我复位所有寄存器并提供12V 的输入电压时、我得到3.6V 的输出电压、但是如果我增大输入电压、输出电压将下降、这最终将完全禁用转换器、因为它检测到电压低于2、7V。 我无法在输出端获得高于3.6V 的电压、但这意味着转换器至少能够驱动 MOSFET。

    您对我的设计原理图有何看法? 设计中是否存在任何缺陷、这可能会带来问题?

    星期一、我可以检查您提到的寄存器。  

    此致、

    PIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    我今天在禁用自动唤醒并将充电电流设置为0的情况下测试了电路。 我获得的最大系统电压为3、6V、此时的输入电压约为11V。 如果我将输入电压增加到13或14V、则输出端的电压会下降到低于 SYS_SHORT 阈值、最终将禁用转换器。

    测试完成后、我在 R12处焊接了一个新电阻器、因此 CELL_BARPRESZ 处于默认值、以获得默认的 Maxchargoltage 和 Minsystemvoltage。 当我读取这个寄存器时、我发现正确的值被写入这些寄存器。 但是(我尚未连接电池、因此我再次将自动唤醒写入0)我的系统电压调节不高于3、6V。 在我看来、到 Q1的 gatedriver 的 PWM 信号的占空比为低电平、这会限制输出电压。  

    我还注意到、当我有3、6V 输出电压(Vin 大约为11V)并且我在输出端放置一个负载(100欧姆的电阻器)时、我的电源电流降至零。 当我将电压降低至8V 时、电流不会下降、而会略微上升一点。

    最后一个注意事项:我们是否可以安排我们在 Aprox 网上的活动。 会怎么样? 我住在荷兰、这意味着我们不会住在同一个时区。 现在、荷兰为14:30。 当我们可以缩短提问和回答之间的时间时、这将使事情变得更容易。 如果我是对的、我们会彼此相差13个小时。 是否可以在上午或晚上通过此论坛相互联系?

    此致、

    PIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PIM、

    我想我理解您的需求和正在发生的事情。  

    如果未连接电池、VSYS 上的电压将调节为 VSYSMIN。 系统电压跟踪并在 VSRN 上感测到电池电压。 如果 VSRN 高于 VSYSMIN、则 VSYS 电压将随着电池电压的增加而跟随此电压。

    您可以通过引用寄存器地址3Eh 或 MinSystemVoltage 寄存器的寄存器表来更改 VSYSMIN 设置。 默认情况下、VSYSMIN 设置由 CELL_BATPRESZ 引脚的检测值进行编程、在本例中、该值已被拉至接地、并将 VSYSMIN 设置为 EC 表中的3.564V。  

    此致、

    Joel H