Other Parts Discussed in Thread: BQ25710
下午好!
我正在研究一个使用 BQ25710充电器为 PCB 和电池供电的应用。 充电器应将24V 适配器电压转换为12V 系统电压。
然而、在测试过程中、我已清楚地知道我没有获得所需的输出电压、我只获得0.1V 的输出电压。 当我将输入电压降低到12V 时、我得到0.2V 的输出电压。 我发现 MOSFET Q1的栅极仅为0.2V。 对我来说、这些人似乎有点少。 MOSFET Q4完全导通。 到目前为止、我没有将电池连接到电路。 对于该设计、我使用了数据表中显示的示例。
我发现我在连接到 Cell_BatPresz 的分压器上使用了不同的电阻值。 我使用了一个1k Ω 和820ohm 电阻器来获得引脚 Cell_batPresz 上的 VDDA 电压的55%。 数据表显示了值大于100kohm 的电阻器。 我认为,它唯一应该做的区别是,将会出现更大的电流。
更多问题:
-当未连接电池时、VDDA 会发生什么情况、它是否会留在应用程序中。 6V 还是应该得到0V?
-如果 Cell_BatPresz 处于低电平、充电器是否仍会向 PCB 提供系统电压?
我希望有人能帮助我解决这个问题。
此致
PIM