This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54318:这里的频率是否正常

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831130/tps54318-whether-the-frequency-is-ok-here

器件型号:TPS54318

大家好、

我的客户 现在正在使用 TPS54318、并将 RT 设置为178k(±1%), 、因此  开关频率应为1.03Mhz、但 实际频率 为 890khz。 这是 正常情况。 根据数据表、这似乎是正常的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    是的、这在指定的容差范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您知道有多少 变化  是正常的吗?  例如、+-20%。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    数据表规格为20%。