This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120AEVM:BQ25120AEVM 可以更改为 BQ25125?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125, BQ25120A, BQ25120AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831001/bq25120aevm-bq25120aevm-can-change-to-bq25125

器件型号:BQ25120AEVM
主题中讨论的其他器件:BQ25125BQ25120A

尊敬的:


我们找不到 BQ25125EVM,但我们看到了 BQ25120A EVM,它可以更改为 BQ25125? 有任何疑虑? 还是设置?

我们还需要 BQ25125原理图文件: .DSN 文件和布局.brd 文件。

如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25125和 BQ25120A 的主要区别在于 BQ25125禁用了 VINDPM 和 VDPPM。 此外、LDO 默认设置为1.8V。 BQ25120AEVM 可与 BQ25125搭配使用。 所有布局文档和原理图文件均与 BQ25120A 相同