This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:电池组监控

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ76940, BQ78350-R1, BQ76920, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829457/bq76930-battery-pack-monitoring

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ34110BQ34Z100-G1BQ76940BQ78350-R1BQ76920BQ40Z50-R1

尊敬的 TI 团队:

我是 Trenser 技术公司的 Ameesh。  
对于我们的新型工业基站监控器件、我们计划使用 bq76930进行电池组监控。
我们的锂离子电池组包含多节12V 电池。 我们浏览了 bq76930的数据表、从中了解了每个电池监控的最大电压4V。 我的问题是我们的电池组有三节12V 电池。 是否可以完全监控此电池组和单节电池? 如果是、如何操作? 请帮帮我。 查找您的早期回复。  
谢谢、此致、  
Ameesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameesh:

    对于 BQ76930、您需要连接各个电池单元、以确保所有电池都能正常工作。 否则、您将无法防止每个电池出现过压和欠压、用于监控的 ADC 无法测量超过6V 的电压。 如果您可以单独连接到电池、BQ76930非常适合您的应用。

    如果您的目标仅是监测电池组充电状态(不进行单节电池保护和电池电压测量)、则 BQ34Z100-G1或 BQ34110等电池组电量监测计可能更适合。 这些器件可监控电池组电压、电池电流和温度、从而准确测量电池组的剩余电量。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的支持。

    我的要求是需要监控各个电池的完整状态( 电池电压和电流测量以及充电状态)。 如果可能、还需要 监控 Pack 状态。

     对于 BQ76930、最适合3.6V-4.2V 电池组。 但我们需要监控12V 电池。 3节或4节12V 电池。

    我们需要监控此12V 电池串(电池组)  的完整状态( 电池电压和电流测量以及 充电状态)。 如果可能、还需要 监控总包装状态。

    那么、您能否为此建议一个解决方案。  

    再次感谢您的宝贵意见。 期待收到您的来信。

    谢谢、此致、

    Ameesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameesh:

    我不确定自己是否理解。

    您的系统将有多达4个分别为12V 的灯串(总共12节电池)。 是这样吗? 在这种情况下、BQ76940 (最多15节电池)是合适的。 这将监控和保护所有单独的电池、同时测量电流和温度。 如果您将 BQ78350-R1与 BQ76940配合使用、它将报告充电状态和剩余电量、并监控电池组总电压(48V)。  

    如果您需要单独监控每个12V 电池组电压、可以使用简单的微控制器来完成此操作。 它可以从 BQ78350-R1读取电池电压并计算每个12V 电池组的电压。  

    我是否正确理解4个12V 电池组以串行方式连接? 还是需要单独监控的独立电池? 在本例中、每个包需要一个 BQ76920。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    是的、我们的系统最多有  4个12伏的灯串(总共12节电池)。

    BQ76940对我们来说没问题。 但我的问题是、我们应该将12V 电池直接连接到芯片上。 如果我理解正确的话,芯片 将在单通道(15*4.2V)中处理最大4.2V 的电压。 如果我错了、请更正。

    4个12V 电池组以串行方式连接、但我们需要  单独监控总电压和总电压(单节电池电压、电流和 充电状态、如 WISE 总串电压、电流和  充电状态)。

    您能建议一个解决方案吗? 还提供任何参考电路或开发板?

    谢谢、此致、

    Ameesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ameesh、

    需要将各个电池(4.2V)直接连接到 BQ76940。 相同的电流将流经串联的所有电池、因此只有一个电流测量值。  

    最简单的解决方案是使用 BQ76940 + BQ78350-R1 (电池电量监测计)。 BQ78350-R1可读取所有单独电池的电压、电流和温度、并报告系统的充电状态(基于所有12节电池)。 微控制器可以与 BQ78350-R1通信、以读取所有这些信息、并在需要时进行其他计算。

    如果您确实需要针对每个灯串单独进行充电状态报告、您还可以为每个电池组添加 BQ34Z100-G1 (电池电量监测计)、但这会增加复杂性。  

    另一种选择是在每个电池组内放置一个 BQ40Z50-R1器件。 这是一款具有高级保护功能的全功能电池电量监测计。 它需要连接到电池组中的各个电池。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    这些对我来说是可以的。 但我的问题是、我从电池获得12V 输出、没有单独连接(不是4.2V)。

    因此我需要监控12V 电池(需要监控12V 12节电池)。 为此、会怎么做?

     

    谢谢、此致、

    Ameesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameesh:

    因此、您只能监控电池组电压-这与监控电池电压大不相同。 如果无法访问各个电池、则无法对电池进行电池过压和欠压保护。 电池组可能已经包含每节电池的过压保护-您可能需要对此进行检查。 12V 电池由多节电池组成、通常包含简单的过压保护。

    对于监测、您可以使用 BQ34Z100-G1。 此器件不需要单节电池连接。 如果您需要单独监控每个电池组的充电状态、则可以为整个系统使用一个电池组、也可以为每个12V 电池组使用一个电池组。

    有关 BQ34Z100-G1的其他问题、我建议启动新的 E2E 主题。 这将确保通知该器件的正确专家、并能够提供指导。

    此致、

    Matt