This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:当输出电流为8A 时、LM25085的输出电压在250~300ms 内降为零

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850407/lm25085-lm25085-output-voltage-drop-to-zero-for-250-300ms-when-output-current-is-8a

器件型号:LM25085

你好

客户表示如果 LM25085输出电流超过5A、输出电压将会下降。 我将向您提供更详细的信息、但如果它依赖于数据表中图片中的 MOSFET Q1、我对其最大输出电流有疑问、而不是恒定5A。 输出电压波如下所示。

让我们来讨论一下这种现象。背景:VOUT=8.4V,VIN=25V,电子负载=8A

输入电压为25V 时、LM25085输出8.4V 在250~300ms 内下降至0。

输出电流为8A。 这种现象在正常工作40年代后出现。

输出电流为5A。 这种现象在正常工作3分钟后出现。

如果其输出电流低于4A、则工作正常。
我认为8A 会在某种程度上触发电流限制。 我已向客户提供一些考试建议、并将结果置于括号内。
VIN 是否在250~300ms 内降至零。(否)
完全导通时 Q1 Vgs>3V。Q1为 AO4421 (是)
3.将 RADJ 增加到3.3kΩ μ A 以实现更高的电流限制。(请不要使用)
将 RSEN 封装从1206更改为2512。(请不要使用)
RSEN 值随功率耗散而增加。(RSEN =0、不使用)
6.L1饱和至8A。(未经验证)
从电子负载、电流波仿真得出的7.8A 电流。(未经验证)
问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qun、

    LM25085是一款降压控制器。 这意味着最大输出电流取决于 FET 的电流能力和 LM25042驱动 FET 的能力。 LM25085的驱动强度足以保守地驱动 FET、从而实现高达10A 的解决方案。

    如您所强调的那样、第8.2.1节说明了使用此器件的典型电路的设计要求。 这些是客户可能具有的系统规格。 我们使用设计要求来选择组件。 该示例的规格规定最大电流为5A、因此该示例设计的最大电流为5A。

    可以对设计进行修改以允许更高的电流。 这可以通过选择额定电流更高的 FET 并调整电流感应电阻器和/或通向 ADJ 引脚的组件来实现。

    如需更多信息、请参阅 LM25085数据表。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qun、

    请勿在收到回复后更改标题和原始帖子内容。 这将取消回复的上下文。 如果您有更多信息需要添加、请发布回复、以便我们可以继续对话。 或者、如果是新问题、请发布新主题。

    要回答您的新问题:

    听起来器件会达到过热保护。 请检查器件是否发热。 如果是、您可能需要更改布局以提高热性能。 共享布局、我可以提供建议。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对自己的行为感到抱歉。

    感谢你的帮助。 已确定问题。 我告诉客户用 风扇来加速散热、可以正常工作。 可以保持输出电压。

     如果客户遵循数据表中的布局,则似乎占用了太多的空间,因为他们希望使用的空间尽可能少。 也许您可以在他们上传布局后分享一些有关其布局的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qun、

    是的、我可以提供布局建议、但它可能与数据表中的建议相同。 空间越大意味着散热越多、这意味着热性能越好。 但我将在上传时查看它。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

    这是布局,也许很难提出建议...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qun、

    LM25085在 IC 底部有一个外露焊盘/散热焊盘/裸片连接焊盘。 这应该连接到接地层、并且应该有大量的铜面积来散热。 请参阅 数据表中的布局示例。 您共享的布局连接到非常小的铜、因此热量不会太大、从而有助于它从 IC 中扩散。 这会导致 IC 以更高的输出功率加热、从而导致 IC 在热关断时关闭。

    Sam