This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915:采用 BQ77915的8节电池配置

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784547/bq77915-bq77915-8-series-cell-configuration-with-bq77915

器件型号:BQ77915

你(们)好

我正在使用 bq77915设计8S PCM。

您说:"通常在器件之间保持电池节数平衡。 当电池节数不匹配时、数据表的第9.3.13节建议在上部器件上使用较高的电池节数。"

以及第9.3.13节中的内容

强烈建议将更多的电池连接到上部器件(例如、对于7节 串联配置、上部器件上连接四节电池、底部器件上连接三节电池)。

这是为了向底部器件提供更强的 CTRx 信号。

那么、哪一个更好? 5-3配置和4-4配置。

谢谢你。

PI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这种情况下、4-4配置是最佳配置。

    在考虑从上部器件到下部器件的 CTRC/CTRD 引脚的 CHG/DSG 信号强度时、我们会查看电气规格。 当上部器件的 VDD 低于12V 时、CHG/DSG 输出的规格低于12V。 这应该符合 CTRC/CTRD 引脚的输入电压规格。 如果只有3节电池连接到上部器件(例如使用6S 解决方案)、则在发生系统瞬变时、它会提供稍低的裕度。 这可能不是问题、但这就是建议在7S 的情况下将4节电池连接到上部器件的原因。

    此致、
    Matt