This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:PMP20878中的精确电流控制

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784747/tps2373-accurate-current-control-in-pmp20878

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:PMP20878

您好!

我的客户需要了解 PMP20878如何以最佳方式调整前馈调节、以确保 PSE 既请求也批准1.0A、但 PSE 端不超过1.0A。

客户不希望只为了确保 PSE 不超过1.0A 而设置0.8A 请求。  

简而言之、他应该如何计算/设计 PMP20878中的电流裕度、使其尽可能接近1.0A、但不会超出该限值?

 

感谢你的帮助。  M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Magnus、

    客户是否希望将电流调节到1A 以内或1A 时的硬性电流限制? PD 热插拔 FET 工作电流限制旨在捕获故障、因此它设置为高于分级功率范围的预期最大电流、并将立即关闭 FET。

    此 PD 工作电流限制无法更改、但如果客户打算使用高达6级(51W 输入)的功率级别、则可以使用 TPS2373-3 (由于其降低的工作电流限制)。

    电流调节将由 PSE 管理、因为它控制发送的电压和正在传输的协商功率。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师