This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:(BQ7694003)如果我不使用全部温度传感器、则温度传感器保持悬空或接地!

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831152/bq76940-bq7694003-temperature-sensors-left-floating-or-grounded-if-i-don-t-use-them-all

器件型号:BQ76940

1在我的应用设计中、我不使用3个温度传感器中的任何一个

因为我们的电路中不需要它们。 如果不是、应将其保持悬空或接地?

2我们不需要 MOS 驱动器充电/放电保护。 电压过压的结果会影响 BQ7694003的稳定性和性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题的答案位于数据表(请参阅下图)、本视频(https://www.youtube.com/watch?v=B5dsIc2C_xA)和器件常见问题解答(http://www.ti.com/lit/pdf/sluub41)中。 TS1引脚也是器件的引导引脚-确保提供上升沿以使器件脱离运输模式。 有关此主题的更多信息、请参阅此应用手册: http://www.ti.com/lit/pdf/slua769 

    关于不使用 FET、可将 CHG 和 DSG 引脚保持未连接状态(如常见问题解答和视频中所述)。 对于 BQ76940而言、过压不是一个问题、因为它处于这些引脚的输入电压范围内、但它是一个安全问题、因为电池单元在过充时可能会很危险。

    此致、

    Matt