This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:使用 TS 引脚断开系统、以避免电池放电

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784628/bq24250-sys-cutoff-using-ts-pin-to-avoid-battery-discharge

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: BQ25896

大家好、团队、

BQ24250具有2.5V 的内部 VBAT_UVLO、如果客户希望具有更高的截止频率、他们能否感应电池电压和  

是否将 TS 引脚拉至高于 VLDO 60%或低于 VLDO 30%(4.85V)的位置、以关闭器件内的 SYS MOSFET?

此解决方案是否起作用?

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    不幸的是、不 当器件处于仅电池模式时、VBAT_UVLO 截止频率旨在防止在电池组保护器 IC 过放电电路出现故障时过度放电。 TS 引脚热和冷特性仅停止进入电池的充电电流、而不会放电从电池流出的电流。

    BQ25896集成了 ADC 以读取电池电压、还通过 I2C 进入运输模式(BATFET 关闭)。 可以写入主机软件以读取电池电压、然后进入运输模式。

    此致、
    Jeff