This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:电流= 2.6A 时的压降问题

Guru**** 2815335 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR16030, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851019/lmr16030-voltage-drop-issue-when-current-2-6a

器件型号:LMR16030
主题中讨论的其他器件: LMR14030

大家好、

我的客户向我发送有关 LMR16030的问题:

稳压输出电压为3.9V。 当电流增加到2.6A 时、输出电压将下降到3.6V。 很抱歉、无法发布原理图、但它与参考设计基本相同。 下面附上了测试和波形图。

您能否分析此问题并为我提供几个可能的答案?

谢谢你。

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taoran Jiang、

    如果输出在输出电流上升时下降、您可能会达到电流限制。 检查电感器纹波并检查电感器是否未饱和。

    当您达到特定的输出电流阈值时、如果输出电压跳至3.6V、请检查 SW 节点以确保 SW 波形符合预期。

    检查 FB 引脚电压。 是否按预期为0.75V? 如果是、问题可能是电路板寄生效应。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我手头没有 LMR16030 EVM、因此我使用 LMR14030 EVM 进行过流实验。 当电感器纹波达到过流阈值时、输出电压将立即降至1V 以下。 在电流达到阈值之前、输出电压几乎没有变化。 因此、这可能不是原因。

    现在、我了解到当 LMR16030输出在3.6V/2.6V 时、电感器和芯片都加热不良。 因此、现在我假设电感器已饱和、LMR16030中的温升可能会降额并导致该压降。

    我的假设是否合理? 当我更改电感器饱和额定值并再次测试时、我的工程师会告诉我结果。

    感谢你的帮助。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    是的、饱和电感器可能会导致输出调节不良。 让我知道测试结果。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    工程师发现、他测量的是负载侧的电压、而不是直接测量引脚上的电压。 因此、压降实际上是由线路损耗引起的。 现在再也没有问题了。

    感谢您的回答、我们可以关闭此案例。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    感谢您的跟进。  

    Sam