This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:当 Tj 大于125C 且小于160C 时、UCC28070是否会关断?

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850749/ucc28070-when-tj-is-larger-than-125c-and-lower-than-160c-does-ucc28070-shut-down

器件型号:UCC28070

你(们)好

客户在其产品中进行极端测试、发现当 UCC28070外壳温度为120C 时、UCC28070将关闭。

在数据表中、它显示当 UCC28070 Tj 高于160C 时、芯片将关断。

1.所以客户想知道160C 的精度、他们想知道当 Tj 在125C 和160C 的范围内时 UCC28070是否会关断?

2.当 Tj 高于125C 时、参数数据可能超出范围、因此客户想知道、当 Tj 处于125C 和160C 的范围内时、 他们的电路损坏或 PFC 电路是否存在问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我将检查我们是否有有关热关断参数的数据、但根据以前在其他器件上的经验、我认为 它将远高于125C。 从数据表中可以看出、Tj 需要超过160C 才能使热关断正常运行。

    如果 Tj 接近120C、则不应发生热关断。

    如果数据表中规定绝对最大限制为125C、我们必须尊重该信息、但我认为损坏风险在125C 至150C 之间较低。

    如果 UCC28070在120C 的外壳温度下关闭、结温将会更高、客户是否知道 IC 中耗散了多少功率? 它们可以测量 Vcc 上的电流、并计算 Tj 相对于外壳温度的内部温升。

    UCC28070是否可能由于 Vcc 电源轨下降等其他原因而关闭?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    只是为了让您知道我仍在请求有关 OTP 设定点的更多数据。 我希望在本周晚些时候有更新。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    TI 的数据有限、表明基准样品上的 Tj 关断时间约为165C。 a +/- 10C 是对165C 值周围变化的合理估计。 在设计过程中、TI 会确保关断(Tj 上升)阈值始终大于125C。

    此致

    Peter